This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:隔离 CapTIvate 漂移的技术

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222670/msp430fr2532-techniques-for-isolating-captivate-drift

器件型号:MSP430FR2532

在先前的论坛帖子(链接)中、我正在调查 MSP CapTIvate 电容测量中的"漂移"根源。   在 Dennis 的帮助下、我们调查了这种漂移的各种潜在来源、我想向社区分享一些经验教训。

以下是一些  有助于查明原因的技术:

  • 请将设备放置在温度稳定的房间内。
  • 用固定电容器(理想情况下是表面贴装)替换电极-或完全切断电极上的迹线。  这有助于排除系统漂移与内部(例如、与 MSP 相关)漂移的可能性。
  • 利用 CapTIvate 示例固件和/或 CAPT-FR2633 EVM 帮助排除与硬件或固件相关的问题。
  • 将器件连接到较大的本地接地平面(或接地)有助于识别 可能影响悬空系统测量的潜在"接地漂移"现象(请参阅 这篇文章)。  

希望这对您有所帮助!  

-Kenton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenton:

    感谢您的分享,这是非常有用的!

    此致

    Johnson