主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、、、 MSP430WARE
带有预加载用户体验代码的试验板工作正常。
将试验板的用户体验项目导入到了一个新的工作区中-它现在是在发布模式中建立的、调试太大了。 似乎加载到电路板中、但无法完全运行。 板上的原始代码已擦除、并替换为未修改代码的新构建。
我可以单步执行代码:从空白 LCD 开始、然后执行大量步骤、它打开 LCD 背光、从而使代码至少达到一定程度。 但当我全速运行时、我看到的只是一个启用背光的空白 LCD。
将电源滑动开关设置为 EZ 并将 PC USB 电缆插入 EZ USB (板的左下方)-这是正确的吗?
生成过程无错误、但会收到一些可疑警告:
"../lnk_msp430f5529.cmd"、第126行:警告:链接器命令文件没有
type=vect_init 的段、但确实包含.intXX 段。 该文件可能
过时。 为所有.intXX 段生成中断指针。 。
如果没有其他处理程序、则将使用 RTS 中提供的默认处理程序
已找到。 建议您将链接器命令文件更新到
最新版本。
警告:创建没有 SECTIONS 规范的输出段".data"
如果我只建立目标-得到一个错误- gmake:***无规则设定目标'100430F5529-Exp-Board'
我在某处缺少一两步-有什么想法吗?