This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:JTAG 通信初始化失败

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1215552/msp430f5437a-jtag-communication-initialization-failed

器件型号:MSP430F5437A
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我需要对旧产品运行调试。 我在开发完成时使用了工具和连接器、但无法使 JTAG 通信运行。 我正在使用 MSP-FET430UIF (灰色框)、并根据我们过去使用的设置、我目前运行的是3.11.00.001、为它测试了不同的 FW。 我同时使用 FET-Pro430 3.4-3和 IAR 进行了测试。 我正在使用的 IAR 版本是旧版本(5.10.1)、根据他们的支持建议、我将链接器替换为新版本(链接器在 Windows 10上出现故障)、但这不应对 JTAG 产生影响。 我还将 DLL 替换为 FT-Pro430中的 DLL、因为原始 DLL 未看到我的器件的 COM 端口。

当尝试通过 JTAG 与 FET-Pro430进行通信时、我看到:

JTAG 通信初始化    失败
验证安全保险丝........................................................................    失败
 目标微控制器无响应。
 ---------------- 失败!!! ----------------

这是使用"旧"接头时的情况。 我有3个测试了连续性、它们看起来很好。 它们的接线用于 JTAG、电源来自适配器( https://www.ti.com/lit/ug/slau278ah/slau278ah.pdf?ts=1680051465592&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMSP-FET%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dhardware 图2-1中的 J2)。

如果我按照这些线路进行连接、这就是我用来连接的设备:

更多信息 FET430UIF
TEST/SBWTCK 8 -测试
VCC 2 - Vcc 工具
PJ.0/TDO 1 - TDO/TDI
J.1/TDI/TCLK 3 - TDI/Vpp
J.2/TMS 5 - TMS
PJ.3/TCK 7- TCK
GND 9 -接地
RST/SBWTDIO 11 - RST

我曾尝试为 Spy-by-Wire 手动将4条导线接至并且能够从 FET-Pro430中读取熔丝状态、但是随后 IAR 无论如何无法与此器件进行通信(我将 IAR 参数切换为 Spy-bi-wire 并强制 FET430UIF 的 COM 端口)。

我有一个 RST 上拉电阻器。

是否有任何关于我可能犯了什么错误从而阻止 JTAG 工作的想法? 如果需要、我可以使用逻辑分析仪捕获 JTAG 线路上发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pierre、您好!

    遗憾的是、MSP-FET430UIF 已停产、一段时间以来不受支持。 我们无法保证此调试器在 Windows 10或其他现代操作系统上能够正常运行。

    我想您采用的是获取旧版软件套件和驱动程序的正确方法、以便查看您是否能够连接到目标器件。  如果您要测试是否存在硬件问题、我建议使用更新的 MSP-FET 或 Launchpad、并尝试使用现代工具对一个简单的示例进行编程。  

    另外、请确保调试器的线缆既短又牢固、尤其是在使用 SBW 时、因为线路中存在过大的噪声或电容、从而使通信不可靠。 此外、与调试器的 SBW 连接不同于完整的 JTAG。 有关其他详细信息、请参阅所链接的 MSP430硬件工具 UG 中的图2-1和2-3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将购买更新的 MSP-FET。