This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:针对 I2C 通信的 MCU 建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1210413/msp430fr2433-mcu-recommendation-for-i2c-communication

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:BQ25730

您好!

我当前正在使用 BQ25730设计电池充电系统、它需要 MCU 通过 I2C 设置充电电流。 对 MCU 有任何建议吗? 建议的 MCU 上是否存在任何运行条件?  

非常感谢、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

    我们建议使用 MSP430FR2433器件通过 I2C 设置 BQ IC。 请查看 链接上的辅助控制示例

    将是您理想的解决方案。 请查看我们的新一代 MSPM0器件 MSPM0L1105

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的答复。  

    您能否为"应用简报具有电池充电器 IC 的 MSP I2C 主机"提供 GUI? 我单击了文件中提供的链接、但其中没有任何内容。

    此外、根据我当前的设计、有两个 IC 需要 MCU。 是否可以通过一个 MCU 控制 BQ IC? 或者我需要两个板载器件吗?

    非常感谢、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

    >>您能否为"应用简报具有电池充电器 IC 的 MSP I2C 主机"提供 GUI? 我单击了文件中提供的链接、但其中没有任何内容。

    请在 https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSP_I2C_Host_with_Battery_Charger_IC/ver/1.0.0/上查找 MSP_I2C_Host_WITH_Battery_Charger_IC GUI

    >>是否可以通过一个 MCU 控制两个 BQ IC? 或者我需要两个板载器件吗?

    我认为一个 I2C 主器件(MSP430)可以控制两个 I2C 器件。

    谢谢!