主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5739
开发 原型以通过 SPI 将传感器读数记录到 microSD 卡上的文本文件中。 用于实现这一点的文档在2023年几乎不存在。 有没有人今天就如何实现这一目标有经验或知识? 此外、我不确定 SD 卡的容量大小以及它们是 "SD"还是"SDHC"、这一点很重要。
我的 应用要求在卡上每秒存储一次"文字行"、每天最多存储8个小时、最长存储30天、然后才能取出卡进行数据检索和/或电源更换。 我认为,这是可能的范围1或2GB microSD 卡(也许更小,但我需要仔细检查我的数学,所有30天值得的文本的大小,等存储在卡上,然后我订购它)。 2023年、在亚马逊或其他网站上很难找到这样大小的卡片。
在开发最终解决方案前、我们目前正使用 MSP-EXP430FR5739电路板进行原型设计。