This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:适用于 HVAC 智能系统的 MSP430 CAN 接口

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TIDA-020010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1206372/msp-exp430f5529lp-msp430-can-interface-for-hvac-intelligent-system

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529TIDA-020010

在参考 TIDA-020010时发现、TI 解决方案符合我的要求、但包含 MSP430F5529的 Launch Pad 没有 CAN 功能、而使用 J1939和 ECU 进行远程冷却的 HVAC 单元通信非常需要该功能。  

请使用外部 CAN 接口或采用新 MCU 模块化解决方案 HVAC 系统的 Launch Pad 提出具有 MSP430本身的解决方案。

谢谢!