This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-NFC-READ:缺少设计文件

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-NFC-RW, TIDM-NFC-READER, TRF7970A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1232997/tidm-nfc-reader-missing-design-files

器件型号:TIDM-NFC-READ
主题中讨论的其他器件:TIDM-NFC-RW、、 TRF7970A

您好!

在开始前、我想说我在射频设计方面非常缺乏经验。  我需要创建一个可以在中型车辆车队中用于 NFC 分接卡的电路板。  相关评估板是使用 TRF7970A IC 的 TIDM-NFC-READER、我无法找到相关的必要信息。  可提供原理图和 BOM、但没有 PCB 布局或光绘文件。  我注意到 TIDM-NFC-RW 板具有所有这些文件、但由于某种原因这个板不具有这些文件。  由于我缺乏射频设计知识、因此我希望从根本上复制并粘贴匹配的网络和天线、使其与光绘文件中所示的内容完全相同。  我希望这样做、使用相同的铜重量将消除我 以后必须调整的需求。  希望电路板上与 NFC 侧不相关的所有其他组件在正确接地并屏蔽后不会影响信号完整性。  如果有人能告诉我如何找到此电路板所需的设计文件、我将不胜感激。

谢谢!

列维