This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:使用该方案进行气体计量时高温下的瞬时流量不稳定

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1255881/msp430fr5043-instantaneous-flow-instability-at-high-temperatures-for-gas-metering-using-this-scheme

器件型号:MSP430FR5043

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

6m³、我们的测试介质是空气、仪器设置流速 Δ i/h、并在此环境中进行温度测试。

在20 -25 °C 的室温下、燃气表检测到的瞬时流速 约为6m³ μ V/h、且一致性良好。 然而、在50 °C 的高温下、燃气表检测到的瞬时流速不稳定且波动很大。 可能是什么原因?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用200kHz 传感器、飞行时间跳跃为5000ns、这只是频率的倒数。 我不知道它是否与它有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    在低温和高温下、您的 ADC 捕获结果是什么样子的? 您能捕获这些图像吗?  

    此致、
    布兰登·费舍尔