This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:如果选择了没有时钟源的 ACLK、WDT 将执行什么操作?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1271340/msp430g2452-what-does-the-wdt-do-if-aclk-is-selected-without-a-clock-source

器件型号:MSP430G2452

如果 WDT 时钟源是 ACLK、而 ACLK 来自 没有连接32kHz 晶振的 LFXT1振荡器、那么在启用 WDT 时会发生什么情况?

我想 WDTIFG 会被置位、PUC 会被执行、但是我找不到任何相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.2.5安全装置定时器+时钟故障安全操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 David 也指出的 TRM 相关部分。   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David 和 JD。 当我第一次开始研究 WDT 时,我读了这篇文章,错过了它的重要性。 PUC 确实发生了、但与我认为的方式不同。