This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:连接到 tagert 时出错:未知设备

Guru**** 1181740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1275773/msp-fet-error-connecting-to-the-tagert-unknown-device

器件型号:MSP-FET

您好!  

我们 遇到关于遥控钥匙演示板的问题。

我们正在尝试将测试代码下载到 RF430F1xx 演示板中、但在尝试下载应用程序时遇到问题。
1) 1) 在 Code Composer Studio 中、启动下载时出现以下错误代码。
看起来调试探针没有设法连接到 RF430F1xx。
你知道什么原因可以导致这?
下面是一些有关我们的设置的信息。
我们使用的是 Code Composer Studio 版本12.4.0.00007以及以下目标参数
我们将使用调试探针 MSP-FET、此类探针连接到演示板。
我们将 VJTAG 跳线移到了"2-3"位置、以便调试探针可以为电路板供电(我们检查了3V3是否连接到芯片)。
每次我们按下按钮、演示板上的 LED 都会闪烁、因此我们认为电源正常。
已正确安装调试探针的驱动程序。
Code Composer Studio 能够更新调试探针固件。
2)此外、我们在数据表中看到编程接口限制为 SBW 接口。 这个接口可由编辑电气熔丝来禁用。 此保险丝编程可能会导致上述问题?
此外、该保险丝是否可以被擦除(例如、整体擦除芯片)以便放回 SBW 接口?  
此致。
纪尧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    此公共论坛不讨论该汽车器件。

    我将直接与您联系以获得支持。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此线程、因为对话已转移到私人消息。