This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:示例代码

Guru**** 2005640 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475, MSP430FR2311, MSP430FR2476, LP-MSP430FR2476, MSP430FR4133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1278861/lp-msp430fr2476-sample-code

器件型号:LP-MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2476、MSP430FR2475 MSP430FR4133、MSP430FR2311

大家好、

我的客户正在尝试示例代码、但无法正常工作。

①In「MSP430.h」示例代码「BlinkLED_LP-MSP430FR2476」、除 MSP430FR2476之外的代码会被禁用、定义的代码为#if。

如果要使用其他 IC (如 MSP430FR2475)启用该功能、应该更改什么设置?
此外、在示例代码"timer_a_ex2_continuousModeOperationWithCCR0Interrupt"中、"Board.h"中禁用#ifdef __MSP430FR4133__之外的代码。

如果要启用#ifdef _MSP430FR2311__、应该更改什么?

②They 使用了示例代码「timer_a_ex2_continuousModeOperationWithCCR0Interrupt」但它不起作用。

他们想知道应该对"Board.h"和其他方案作出哪些修改。

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    我们建议您在 FR2476软件设计中使用示例:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APZgiImWKgYVSSy00zgeJA__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    该项目将具有一些预定义、因此创建一个新的 FR2476项目可能会更好。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的答复。

    您能否详细说明您的答案?

    因为我无法完全理解。 您能否详细解释一下客户应该怎么做?  

    Q1呢?

    ①In「MSP430.h」示例代码「BlinkLED_LP-MSP430FR2476」、除 MSP430FR2476之外的代码会被禁用、定义的代码为#if。

    如果要使用其他 IC (如 MSP430FR2475)启用该功能、应该更改什么设置?


    此外、在示例代码"timer_a_ex2_continuousModeOperationWithCCR0Interrupt"中、"Board.h"中禁用#ifdef __MSP430FR4133__之外的代码。

    如果要启用#ifdef _MSP430FR2311__、应该更改什么?

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    此项目基于 FR4133器件默认值:

    如果您想更改为 FR2311、只需在 工程属性:

    然后您会发现 FR2311define 将激活:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    非常感谢!!

    此致、

    肯利