请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 您好!
我是一名经验丰富的 MSP430设计人员。 我正在使用 MSP430G2553IN20进行新设计、它是20引脚的 DIP 封装。 JTAG 引脚的命名方式使得知道如何将这些引脚连接至编程器令人困惑。 处理器引脚被命名为:
TCK -引脚6、但如果可能、我更倾向于将其用于模拟输入
TMS -引脚7
TDI/TCLK -引脚14为什么它被称为 TCLK 而不是 TCK、或者它是否有所不同?
TDO/TDI -引脚15
测试-针脚17
而 JTAG 连接器上的引脚被命名为
测试/ VPP
TDO/TDI
TDI/ VPP
TMS
TCK
处理器有 TDI/TCLK (你如何选择它是 TDI 还是 TCLK)、但是 JTAG 没有、它将它们作为2个独立的引脚提供(假定 TCK 和 TCLK 是一样的)。 我已经查看了针对这个处理器的一个示例、但是我只找到了我不想在这里使用的线控间谍。 针对其他处理器的示例具有针对 JTAG 的不同名称组合。 如需任何帮助、该项目需要尽快投入晶圆厂。
谢谢。
劳埃德·斯劳尼姆