This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6459-HIREL:MSP430F6459TPZR

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1304268/msp430f6459-hirel-msp430f6459tpzr

器件型号:MSP430F6459-HIREL

您好!

我能否使用 SPI 时钟作为24位而不是8位。

我可以将 SMCLK 与整数相乘、因为我希望 SPI 时钟的频率为12MHz、而不使用 XT2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinadh:

    我不确定使用24位而不是8位时钟的含义。 您是说要一次执行24位的读取吗? 考虑到接收缓冲区、 UCAxRXBUF、只有8位宽、我想您不能这样做。

    有关调整 SPI 模块时钟频率的  信息、请参阅器件系列用户指南的第37和40节、了解有关更改 eUSCI 时钟分频器值的信息。 更具体地说、您可能需要检查 UCBxBRW 寄存器。

    根据我们的 数据表、看起来您可以只将 DCO 用作 SMCLK 的源、而且您应该能够接近12 MHz。