This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:为什么选择使用 MSP430FR6047的智能水表和使用 MSP430FR6043的智能燃气表?

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP430FR6007, MSP430FR6045, MSP430FR6047, MSP430FR6005, MSP430FR5043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1305519/evm430-fr6047-why-smart-water-meters-using-msp430fr6047-and-smart-gas-meters-using-msp430fr6043

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047、MSP430FR6043 MSP430FR6005、MSP430FR6007、MSP430FR6045、 MSP430FR5043

您好  

我的客户问我们为何使用 MSP430FR6047的智能水表和使用 MSP430FR6043的智能燃气表?  

里面有什么设计注意事项吗?  

还是 MSP430FR6043和 MSP430FR6047都可以用于 智能水表和智能燃气表应用? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅 MSP430FR6043系列可用于燃气表应用。  

     MSP430FR6043系列和 MSP430FR6047系列均可用于水表应用。  

    MCU 器件

    FRAM

    LCD

    USS 模块

    应用

    MSP430FR6005

    128 K 个字节

    USS

    水表

    MSP430FR6007

    256 K 个字节

    USS

    水表

    MSP430FR6045

    128 K 个字节

    USS

    水表

    MSP430FR6047

    256 K 个字节

    USS

    水表

    MSP430FR5043

    64 K 个字节

    USS_A

    水表和燃气表

    MSP430FR6043

    64 K 个字节

    USS_A

    水表和燃气表

    USS 模块专为各种测量应用中基于模数(ADC)转换器的超声波感应技术而设计。 USS 是一个复杂的系统、包含以下四个子模块。 USS_A 是原始 USS 模块的扩展版本、具有 SAPH_A 而不是 SAPH 模块。 由于 USS_A 是 USS 的超集、只有在描述 USS 和 USS_A 不同的特性时 USS_A 才被特别命名。

    这里是与 USS 模块集成的主要器件。 它们之间的主要差异列于下表中。 有关更多详细信息、请参阅器件数据表和 UG。

    此致、

    现金豪