This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5242:JTAG 模式

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1305886/msp430f5242-jtag-mode

器件型号:MSP430F5242
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!
我们能够使用 TI MSP430 USB 调试器对电路板进行编程。 我将使用 XJLINK2 JTAG 调试器对我们的电路板进行编程。 到目前为止、我还无法读取 MSP 的 ID 代码。 我使用示波器验证了板上的信号、信号转换看起来非常清晰。 我怀疑我的问题与复位/测试/TMS ID 代码请求序列有关。 您能否提供使 MSP 进入四线制 JTAG 模式所需的信号的特定信息?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅这篇  

    有关更多详细信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/slau320aj/slau320aj.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Gary、

    我已经进行过几次尝试、但读取 MSP 的 ID 代码仍有问题。  我不确定该芯片是否未进入 JTAG 模式、或者我请求 ID 的方式是否存在问题。  我已尝试了屏幕截图中列出的所有4个案例(我的首选项是2B)。  无论我使用哪种情况、我都没有在 TDO 上看到任何转换。  对于如何进一步解决此问题、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过使用 CCS 或 uniflash 捕获正常信号? 我可以将其与之进行比较、并可能获得提示。