This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:CONFIG_GAS_400kHz

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1325875/evm430-fr6043-config_gas_400khz

器件型号:EVM430-FR6043

大家好、

客户希望通过 CONFIG_GAS_400kHz 的默认配置将传输频率更改为500。 但采样波形的前面看起来有点奇怪:

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    可能的原因可能是"脉冲数"过大、这会使 ADC 获得残余振荡。 您可以让客户尝试将"脉冲数"减少到"12~16"、并观察波形是否正常。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Janz:

    感谢您的答复。

    在将 "脉冲数"更改为"16"后、波形为:

    然后更改为"12":

    这些波形是否正常?

    --

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    该信号看起来不错、但您仍需要检查测试环境。 如果您在空气中进行测试、幅度 会有点小、这意味着如果您在其他气体中使用、则测试结果会非常差。 您可以尝试调整测试环境或硬件。  

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Janz:

    这是我的客户的 测试环境:

     dTOF 的误差约为 ±2ns。

    它无法达到文档中的理论400PS、而且差距似乎很大:

    我们如何调整  测试环境和硬件?

    --

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们会考虑当 dTOF 的 STD 低于1ns 时、该配置足以满足后续测试的要求。  

    您说 dTOF 误差约为 ±2ns。 此时、STD (标准偏差)可能低于1ns。 如果是、客户可以继续。  

    如果客户希望改善此结果。 首先、ADC 捕获信号中似乎仍然有一些噪声。 尝试密封两侧的管道、并将其放入金属盒中进行测试。 此外、用导线将金属连接到板 GND。 这有助于降低噪声水平并获得更好的 dTOF 结果。  

    此致、

    现金豪