This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:SDK uart_echo_interrupts_standby

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1334713/lp-mspm0c1104-sdk-uart_echo_interrupts_standby

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我的客户正在评估 uart_echo_interrupts_standby 的 SDK。

  1. 如果 USB 仍插入 PC、调试时 LED 似乎不会亮起。
    但是、当从 PC 上拔下 USB 时、LED 亮起。
    你有什么建议如何解决这个?
  2. 由 SysConfig 设置 GPIO 和 UART 时、可以在 SysConfig 的"show generated files"中找到与设置相关的生成文件。
    不过、我们在 SDK 工程浏览器中找不到相应的文件、例如"ti_msp_dl_config.c"和"ti_msp_dl_config.h"。  
    您能告诉我们如何找到这些文件吗? 为什么这些文件不在 SDK 文件夹内?

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    很高兴在这里见到您。

    1.在调试模式下、 MCU 是处于自由运行状态还是仅在行代码中停止运行

     构建项目后、"ti_msp_dl_config.c"和"ti_msp_dl_config.h"将被打包、并可在您的 工作区位置-项目文件-调试  不在 SDK 文件夹中

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    规格。 谢谢!

    此致、

    肯利