This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:当连接到 UART 而无电源连接时、它正在引导。

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1338055/msp430fr6047-it-is-booting-when-connected-to-uart-without-power-connection

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

你好
我们公司正在根据 EVM430-FR6047生产定制电路板。
在定制电路板中、MSP430fr6047的 P2.0:UCA0TXD、P2.1:UCA0RXD 引脚被配置为调试 UART 端口。

定制电路板的调试 UART 部分如下所示。


为了检查 UART 的调试操作、我编写了 FW 进行测试。
但是、当只有 USBtoUART 连接到定制电路板、而包括电源在内的所有其他电缆断开时、msp430fr6047将开始引导。

调试从 USBtoUART 端口输出、无需电源连接。

我之所以提出这个问题、是因为我不明白为什么即使未连接电源、它也只是通过连接 UART 来引导。

负责的硬件人员不理解、因此我想问这是否正常或者硬件设计是否错误。
此外、如果您对硬件设计有任何建议或参考、请提问。

HW 引用的文档是 TIDRW71A-EVM.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JunChul:

    您的硬件图像有一点不清楚、但我的理解是您只将 UART TX 和 RX 引脚连接到了逻辑分析仪、并且看到器件发出了数据?  

    如果为真、则似乎您正在体验一个有趣的反向供电案例。 可能会从非电源的引脚(错误地)为器件供电。 这可能导致意外行为、例如从未知地址执行代码、并可能损坏您的器件。  我们建议您不要对高于施加到 Vdd 的电压的引脚施加电压、以避免器件中出现意外行为。 因此、我建议您不要继续这样做。

    这并不一定表明存在硬件设计缺陷。 您应该检查您的硬件没有违反数据表中设定的任何技术规格。 只要您遵循数据表规格、就可以预测该器件的行为符合数据表、器件系列用户指南和勘误表中指定的行为。