你(们)好。
在项目 MSP430FR6043EVM_USS_ADC 中、向我指出读取哪个变量/变量以获取 Water_Demo 捕获。 以及连续捕获。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
在项目 MSP430FR6043EVM_USS_ADC 中、向我指出读取哪个变量/变量以获取 Water_Demo 捕获。 以及连续捕获。
谢谢。
现金、您好!
为了使用上面给出的信息根据我的喜好校准 ADC 信号、我在调用以下函数后是否需要执行校准:
代码= USS_startLowPowerUltrasonicCapture (&gUssSWConfig);
代码= USS_runAlgorithms (&gUssSWConfig、&algResults);
或者我能否在调用这些函数之前进行校准。
谢谢。
现金、您好!
以下是我希望完成的代码。
int main(void) { #if (APPLICATION_ENABLE_CHANNEL_SWAP == true) uint16_t appSwapInterval = APPLICATION_CHANNEL_SWAP_INTERVAL; #endif #if (APPLICATION_ENABLE_ABSTOF_DTOF_OFFSET_CALIBRATION == true) USS_dTof_absTof_offset_results abstoFDtofTestResults; USS_dTof_absTof_offset_test_config abstoFDtofTestConfig = { .numOfTestIterations = APPLICATION_ABSTOF_DTOF_OFFSET_UPDATE_INTERVAL, .isUseLPMCapture = APPLICATION_ABSTOF_DTOF_OFFSET_LPM_CAPTURE, .isCalculateUpsAbsTofOffset = APPLICATION_ABSTOF_DTOF_OFFSET_CALC_UPS_ABSTOF, .isCalculateDnsAbsTofOffset = APPLICATION_ABSTOF_DTOF_OFFSET_CALC_DNS_ABSTOF, .isCalculateDToFOffset = APPLICATION_ABSTOF_DTOF_OFFSET_CALC_DTOF, }; #endif volatile USS_message_code code; USS_Algorithms_Results algResults; USS_calibration_hspll_results testResults; int i; // Register PLL unlock event USS_registerHSPLLInterruptCallback(USS_HSPLL_Interrupt_PLLUNLOCK, &handlePllUnlockEvent); code = USS_configureUltrasonicMeasurement(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); #if((USS_ALG_ABS_TOF_COMPUTATION_MODE == USS_ALG_ABS_TOF_COMPUTATION_MODE_LOBE_WIDE) || \ (USS_ALG_ABS_TOF_COMPUTATION_MODE == USS_ALG_ABS_TOF_COMPUTATION_MODE_HILBERT_WIDE)) // Reference binary pattern are only needed by // USS_Alg_AbsToF_Calculation_Option_lobeWide and // USS_Alg_AbsToF_Calculation_Option_hilbertWide AbsToF computation options if((USS_Alg_AbsToF_Calculation_Option_lobeWide == gUssSWConfig.algorithmsConfig->absToFOption) || (USS_Alg_AbsToF_Calculation_Option_hilbertWide == gUssSWConfig.algorithmsConfig->absToFOption)) { #if defined(__MSP430_HAS_SAPH_A__) if(USS_measurement_pulse_generation_mode_multi_tone == gUssSWConfig.measurementConfig->pulseConfig->pulseGenMode) { code = USS_generateMultiToneBinaryPattern(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); } #endif if(USS_measurement_pulse_generation_mode_multi_tone != gUssSWConfig.measurementConfig->pulseConfig->pulseGenMode) { code = USS_generateMonoDualToneBinaryPattern(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); } } #if (APPLICATION_ENABLE_BINARY_PATTERN_SIZE_SCALING == true) gUssSWConfig.algorithmsConfig->binaryPatternLength = (gUssSWConfig.captureConfig->sampleSize / APPLICATION_BINARY_PATTERN_SCALE_FACTOR); #endif #endif // Application must ensure no application level interrupts occur while // verifying HSPLL Frequency disableApplicationInterrupts(); code = USS_verifyHSPLLFrequency(&gUssSWConfig, &testResults); checkCode(code, USS_message_code_no_error); // Application can re-enable interrupts after HSPLL verification enableApplicationInterrupts(); gUssSWConfig.algorithmsConfig->clockRelativeError = _IQ27div((int32_t)(testResults.actualTestCount - testResults.expectedResult),testResults.expectedResult); code = USS_initAlgorithms(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); #if (APPLICATION_ENABLE_SIGNAL_GAIN_CALIBRATION == true) code = USS_calibrateSignalGain(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_Signal_Gain_Calibration_successful); #endif #if (APPLICATION_ENABLE_ABSTOF_DTOF_OFFSET_CALIBRATION == true) code = USS_calculateOffsets(&gUssSWConfig, &abstoFDtofTestResults, &abstoFDtofTestConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); code = USS_updateAdditionalCaptureDelay(&gUssSWConfig, ((abstoFDtofTestResults.upsAbsToFOffset + abstoFDtofTestResults.dnsAbsToFOffset) /2.0f) - APPLICATION_ABSTOF_REFERENCE); checkCode(code, USS_message_code_no_error); code = USS_updateDtoFOffset(&gUssSWConfig, (-1.0f *abstoFDtofTestResults.dToFOffset)); checkCode(code, USS_message_code_no_error); #endif while(!calibrateUSSParameters()) ; //do until system is calibrated // Set the background timer period to 1 second USS_configAppTimerPeriod(&gUssSWConfig, gUssSWConfig.systemConfig->measurementPeriod); while(1) { code = USS_startLowPowerUltrasonicCapture(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); code = USS_runAlgorithms(&gUssSWConfig,&algResults); checkCode(code, USS_message_code_valid_results); #if (APPLICATION_ENABLE_CHANNEL_SWAP == true) if(appSwapInterval == 0) { code = USS_swapCaptureChannels(&gUssSWConfig); code = USS_swapAlgorithmsCaptureBuffers(&gUssSWConfig); appSwapInterval = APPLICATION_CHANNEL_SWAP_INTERVAL; }else{ appSwapInterval--; } #endif prepareTransmission(algResults.volumeFlowRate); #if APPLICATION_ENABLE_UART_DEBUG for(i=0;i<messageLength;i++){ uartTxHexByte(messageBuffer[i]); uartTxByte(' '); } uartTxByte('\n'); uartTxByte('\r'); uartTxUSSResult(APPLICATION_UART_ABSTOF_UPS_DELIM,&algResults.totalTOF_UPS); uartTxUSSResult(APPLICATION_UART_ABSTOF_DNS_DELIM,&algResults.totalTOF_DNS); uartTxUSSResult(APPLICATION_UART_DTOF_DELIM,&algResults.deltaTOF); uartTxUSSResult(APPLICATION_UART_VFR_DELIM,&algResults.volumeFlowRate); uartTxByte('\n'); uartTxByte('\r'); #endif // Wait for timer to elapse USS_waitForAppTimerElapse(&gUssSWConfig,USS_low_power_mode_option_low_power_mode_3); } }
注意第103行、这里是我要设置 USS 参数的位置。
请注意、此处是校准例程
static uint8_t calibrateUSSParameters(void){ //USS_SW_Library_configuration *config uint16_t updnsCaptureSize = gUssSWConfig.captureConfig->sampleSize; uint8_t* pUPSCap = (uint8_t*)(USS_getUPSPtr(&gUssSWConfig)); uint8_t* pDNSCap = (uint8_t*)(USS_getDNSPtr(&gUssSWConfig)); volatile USS_message_code code; // Perform a low power measurement, going to LPM3 in between UPS and DNS code = USS_startLowPowerUltrasonicCapture(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); // read pUPSCap and pDNSCap to determin best USS parameters // set USS parameters based on Algorithm // update the USS return 0; }
非常感谢您的评论。
非常感谢您的帮助
以法莲
现金、您好!
我只是通过系统收到了您的一条消息、但是这与您的最后一条消息完全相同、我感到困惑。
在最后一封邮件中、我想确认插入代码的位置(第103行、请注意原始 TI 代码)。 是正确的。
下面是捕获上行和下行数据的代码、目前仅打印这些数据。 我是否正确地进行了采集?
static uint8_t calibrateUSSParameters(void){ //USS_SW_Library_configuration *config uint16_t updnsCaptureSize = gUssSWConfig.captureConfig->sampleSize; uint8_t* pUPSCap = (uint8_t*)(USS_getUPSPtr(&gUssSWConfig)); uint8_t* pDNSCap = (uint8_t*)(USS_getDNSPtr(&gUssSWConfig)); volatile USS_message_code code; // Perform a low power measurement, going to LPM3 in between UPS and DNS code = USS_startLowPowerUltrasonicCapture(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); // determine the best USS parameters based on the up/down stream for best USS parameters printBytes(pUPSCap, updnsCaptureSize); printBytes(pDNSCap, updnsCaptureSize); // set USS parameters based on Aquasmart Algorithm gUssSWConfig.captureConfig->gainRange = (USS_Capture_Gain_Range )50; //USS_GAIN_RANGE; gUssSWConfig.measurementConfig->startADCsamplingCount = 350; //(uint16_t)USS_ADC_SAMP_COUNT; gUssSWConfig.measurementConfig->startPPGCount = 125; //USS_START_CAPTURE_SEC; gUssSWConfig.measurementConfig->turnOnADCCount = 250; //(uint_least16_t) USS_TURN_ON_ADC_COUNT; gUssSWConfig.algorithmsConfig->negSearchRange = 100; //USS_ALG_ABS_TOF_NEG_SEARCH_RANGE; gUssSWConfig.algorithmsConfig->ratioOfTrackLobeToPeak = 10.72; //USS_ALG_RATIO_OF_TRACK_LOBE // update the USS return 0; }
您好!
没关系、我认为您在上一篇文章中已经解决了您的问题。
我看到大家在捕获信号后、会尝试更新增益范围 startADCamplingCount、startPPGCount 和 trunOnADCCount。 "你干嘛啊? 这些参数不会对算法的运行产生影响。
对于参数 negSearchRange 和 ratioOfTrackBeToPeak,这两个参数确实会影响算法的运行。 但您为什么需要在这里更改它?
您是否正在进行多渠道水表项目?
此致、
现金豪
现金、您好!
我分配的重点是、在运行时使用 algResults.volumeFlowRate 值之前、允许使用 USS GUI 中的参数/advanced 参数调整校准并更新 USSLib。
关于实际参数和值、我留待稍后处理、请注意、我不了解这些参数的含义和用途、这些参数稍后将进行 Δ-Σ 转换。
使用给定的模板项目 FR6043_USSSWLib_TEMPLATE 总结我的即时请求
1.在 main 中最好调用 calibrateUSSParameters()函数。 现在、我在 while (1)循环之前从 main 调用它。 这种行为合适吗?
2.在 calibrateUSSParameters()中我按如下方式捕获 ADC 信号:
代码= USS_startLowPowerUltrasonicCapture (&gUssSWConfig);
CheckCode (code、USS_MESSAGE_CODE_NO_ERROR);
这将捕获信号并将向上/向下信号和大小存储在这些变量中吗?
uint16_t updnsCaptureSize = gUssSWConfig.captureConfig->sampleSize;
uint8_t* pUPSCap =(uint8_t*)(USS_getUPSPtr (&gUssSWConfig));
uint8_t* pDNSCap =(uint8_t*)(USS_getDNSPtr (&gUssSWConfig));
现在、我将调用一系列函数、每个函数用于校准参数。 我假设 可以在这些函数中使用全局结构 gUssSWConfig、以更改默认值。 因此、我不需要将结构体传入函数中。
最后,我将使用与 HMI_updateUSSParameters()中相同的函数来更新 USSLib
下面是函数的代码:
static uint8_t calibrateUSSParameters(void){ //USS_SW_Library_configuration *config uint16_t updnsCaptureSize = gUssSWConfig.captureConfig->sampleSize; uint8_t* pUPSCap = (uint8_t*)(USS_getUPSPtr(&gUssSWConfig)); uint8_t* pDNSCap = (uint8_t*)(USS_getDNSPtr(&gUssSWConfig)); volatile USS_message_code code; // Perform a low power measurement, going to LPM3 in between UPS and DNS code = USS_startLowPowerUltrasonicCapture(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); calibrateGainRang(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //(USS_Capture_Gain_Range )50; //USS_GAIN_RANGE; calibrateStartADCsamplingCount(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //(uint16_t)USS_ADC_SAMP_COUNT; calibrateStartPPGCount(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //USS_START_CAPTURE_SEC; calibrateTurnOnADCCount(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //(uint_least16_t) USS_TURN_ON_ADC_COUNT; calibrateNegSearchRang(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //USS_ALG_ABS_TOF_NEG_SEARCH_RANGE; calibrateRatioOfTrackLobeToPeak(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //USS_ALG_RATIO_OF_TRACK_LOBE // update the USSLib _update_USSmeterConfig(); _update_USSpllConfiguration(); _update_USSmeasurementConfig(); _update_USScaptureConfig(); _update_USSalgorithmsConfig(); _update_USSsleepDuration(); return 0; }
非常感谢您的支持
以法莲
现金、您好!
这是上一封电子邮件的延续。 希望大家不会感到困惑。
看着你指示我的更新函数的代码。:
UPDATE_USSmeterConfig ();
_UPDATE_USSpllConfiguration ();
_update_USSmeasurementConfig ();
_update_USScaptureConfig();
_UPDATE_USSalgorithmsConfig();
_update_USSsleepDuration();
它们似乎主要更新 USS GUI。 这不是我想做的事。
我想使用新参数更新 USSLib 并重新启动算法。
我看到全局结构 gUssSWConfig 赋予我访问我要修改的所有参数的权限。
修改后有例程重新启动算法、或者应该只是等待软件进入无限循环、算法将从新值开始。
while(1) { code = USS_startLowPowerUltrasonicCapture(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); code = USS_runAlgorithms(&gUssSWConfig,&algResults); checkCode(code, USS_message_code_valid_results);
请确认。
非常感谢您的帮助。
以法莲
您好!
我有点理解您要在这里做什么。
您需要在软件运行时更改参数/高级参数。 是这样吗?
为此,您可以 先更改 gUssSWConfig 中的参数,然后调用 USS_initAlgorithms() 函数。 此函数将更新您的参数。 您可以更新参数并在软件完成一次测量后调用该函数、该测量在 runAlgorithms 函数之后和下一次 ADC 捕获之前完成。
此致、
现金豪
现金、您好!
是的、这正是我的任务。
请确认我的逻辑、
我在无限循环之前调用我的例程 calibrateUSSLibParameters ()
// Set the background timer period to 1 second USS_configAppTimerPeriod(&gUssSWConfig, gUssSWConfig.systemConfig->measurementPeriod); calibrateUSSLibParameters(); while(1) { code = USS_startLowPowerUltrasonicCapture(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); code = USS_runAlgorithms(&gUssSWConfig,&algResults); checkCode(code, USS_message_code_valid_results);
在我的函数 calibrateUSSLibParameters ()中
static void calibrateUSSLibParameters(void){ //USS_SW_Library_configuration *config uint16_t updnsCaptureSize = gUssSWConfig.captureConfig->sampleSize; uint8_t* pUPSCap = (uint8_t*)(USS_getUPSPtr(&gUssSWConfig)); uint8_t* pDNSCap = (uint8_t*)(USS_getDNSPtr(&gUssSWConfig)); volatile USS_message_code code; // Perform a low power measurement, going to LPM3 in between UPS and DNS code = USS_startLowPowerUltrasonicCapture(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); code = USS_runAlgorithms(&gUssSWConfig,&algResults); checkCode(code, USS_message_code_valid_results); //show data before update printBytes(pUPSCap, updnsCaptureSize); printBytes(pDNSCap, updnsCaptureSize); calibrateGainRang(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //(USS_Capture_Gain_Range )50; //USS_GAIN_RANGE; calibrateStartADCsamplingCount(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //(uint16_t)USS_ADC_SAMP_COUNT; calibrateStartPPGCount(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //USS_START_CAPTURE_SEC; calibrateTurnOnADCCount(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //(uint_least16_t) USS_TURN_ON_ADC_COUNT; calibrateNegSearchRang(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //USS_ALG_ABS_TOF_NEG_SEARCH_RANGE; calibrateRatioOfTrackLobeToPeak(pUPSCap,pDNSCap,updnsCaptureSize); //USS_ALG_RATIO_OF_TRACK_LOBE //show data after update printBytes(pUPSCap, updnsCaptureSize); printBytes(pDNSCap, updnsCaptureSize); //update the USS Lib with new parameters code = USS_initAlgorithms(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); }
在这里、我调用两个例程来获得一次测量。
// Perform a low power measurement, going to LPM3 in between UPS and DNS code = USS_startLowPowerUltrasonicCapture(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error); code = USS_runAlgorithms(&gUssSWConfig,&algResults); checkCode(code, USS_message_code_valid_results);
然后在 gUssSWConfig 中设置我的值。 我调用 init 函数。
//update the USS Lib with new parameters code = USS_initAlgorithms(&gUssSWConfig); checkCode(code, USS_message_code_no_error);
非常感谢您的指导。
以法莲
您好!
我觉得很好。
如果您要在运行时更改中的参数、请执行以下操作。 您可以将 calibrateUSSLibParameters ()放入 while 循环中。 如下所示。
while (1)
{
calibrateUSSLibParameters () ;
代码= USS_startLowPowerUltrasonicCapture (&gUssSWConfig);
CheckCode (code、USS_MESSAGE_CODE_NO_ERROR);
代码= USS_runAlgorithms (&gUssSWConfig、&algResults);
CheckCode (code、USS_MESSAGE_CODE_VALID_RESULTS);
}
此致、
现金豪