This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010243:TIDA-010243是否允许存储三相的原始电压和电流值?

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010243, ADS131M08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1340330/tida-010243-tida-010243-allow-to-store-raw-voltage-and-current-values-for-3-phases

器件型号:TIDA-010243
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

您好、

你好。  

在 TIDA-010243中、它有很多计算所需的参数、我认为非常有用。 对于原始数据、我们是否可以确认参考设计还可以支持存储 A 相、B 相和 C 相的原始电压和电流 ADC 值。

中详细说明了这一点。 如前所述:来自 ADS131M08样本的原始数据是有符号的互阻器、这些转换器上的任何杂散直流或偏移值都会被移除、然后是直流轨道滤波器。 分别使用滤波器、电压和电流样本获得所有电压和电流的单独直流估算值。 然后从每个电压和电流原始 ADC 样本中减去该估算值。  

这是否意味着我们还可以存储 A、B、C 的原始电压和电流 ADC 值?

此致、

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    此 TI 参考设计由解决方案团队设计。 我们不知道他们作为 MSP 团队如何实现此应用的细节。

    但是、根据您的 描述、我想您可以研究 它们的代码并检查它们在何处处理原始 ADC 数据。 这可能会让您知道代码是否正在存储原始 ADC 数据。

    此致、

    现金豪