请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-FET 我试图并行运行4个 MSP430Flasher.exe 实例,但偶尔会遇到错误,显示界面已经打开。 我使用命令行选项-i 为单独的 MSP-FET 编程器选择唯一的 COM 端口、因此不应有界面已经打开的实例。 在 MSP430Flasher 中有代码、其中循环通过检测到的每个 MSP-FET、但我已尝试删除此代码、并无改进。 其他人是否遇到过此问题、是否有解决方法? ‘M 只使用 COM 端口连接到工具、则不应该发生这种情况、但是如果在'scio430_Initialize'调用中有其他 USB 文件 I/O、则可能会对此进行解释。