This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:是否可以使用不带 JTAG 的 UART 串行端口来刷写 FW?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP-GANG, MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345637/msp430fr6047-is-there-a-way-to-flash-fw-with-uart-serial-port-without-jtag

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047MSP-GANG

你好
我们正在基于 EVM430-FR6047开发定制电路板。
我知道 EVM430-FR6047基本上支持使用 JTAG 进行固件刷写。
但是、我想知道是否有办法使用没有 JTAG 连接的 UART 串行端口对 FW 进行闪存、因此我想询问。

我是否需要使用 MSP-GANG 进行 msp430fr6047的固件刷写?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些器件上默认包含一个 UART 引导加载程序。  

    请参阅器件数据表的第9.7节:

    您不需要使用 MSP-GANG、但确实需要调用 BSL 模式、然后通过 UART 通信以对器件进行编程的方法。 在同一节的数据表中链接的 BSL 用户指南介绍了有关这方面的详细信息。  

    此致、
    布兰登·费舍尔