This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2101:我无法使用使用编程器 MSP430-FET 430UIF 调试器的 IAR MSP430工具来下载和调试适用于 MSP430G2101微控制器的软件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1364853/msp430g2101-i-couldn-t-able-to-download-and-debug-software-for-the-msp430g2101-micro-controller-using-iar-msp430-tool-using-programmer-msp430-fet-430uif-debugger

器件型号:MSP430G2101

您好!

我无法使用附带的 IAR MSP430下载和调试 MSP430G2101微控制器

FET 调试器

您是否会支持我们解决此问题

 

我们将使用以下版本的 MSP430 IAR、

我们为此使用的编程工具

我们为 FET 调试器选择的选项

我收到以下错误

 

 

已附加调试日志

 

2024年5月22日、星期三10:41:22:IAR Embedded Workbench 7.21.1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.5\430\bin\430proc.dll)
2024年5月22日星期三10:41:22:使用许可证:移动许可证-用于 MSP430 8.10的 IAR Embedded Workbench
2024年5月22日星期三10:41:23:固件版本3.11.0.1
2024年5月22日星期三10:41:23:Interface dll 版本3.15.1.1
2024年5月22日,星期三10:41:28:未知设备:(OpenDevice), Device=F20x1_G2x0x_G2x1x, PwLength=0
2024年5月22日10:41:29:致命错误:找不到设备(或设备不受支持)会话中止!
2024年5月22日、星期三10:41:30:IAR Embedded Workbench 7.21.1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.5\430\bin\430proc.dll)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查硬件连接? 调试器和 MCU 之间似乎存在某些问题。

    您是否有 LP? 您可以先尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢周奕迅,

    问题已解决。

    我们使用的是软件下载连接器引脚与我们的电路板不匹配,

    正确重新排列引脚后、它开始工作、