This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:DLP-7970ABP 产生的 H-场强是多少?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1071076/dlp-7970abp-what-s-the-strength-of-the-h-field-which-dlp-7970abp-generates

部件号:DLP-7970ABP
“线程”中讨论的其它部件: TRF7970A

大家,

我正在尝试估算 DLP-7970ABP 中间的 H 字段强度。  

您是否知道本模块的 H 字段强度?  或者,你知道有没有阿特纳的电流?  我只对粗略的估计,甚至对数量的估计感兴趣。

如果这些参数不是已知的现有参数,您会建议我如何估计这些参数?

任何建议,见解或参考都是值得赞赏的!

顺祝商祺!
—尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,

    我不知道本模块的 H 字段强度。

    您可以使用校准的 H 字段探头测量场强。

    我不确定从 TRF7970A 输出功率(200mW)和天线阻抗(50欧姆)估算天线电流是否正确。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,

    我用 DLP7970ABP 板上直径为3厘米的 EMCO 线圈(7405-902)进行了测量,并在直接接触读卡器天线(天线中间)时测量了133dbµA μ g/m ²的值。 这将转换为~5A/m

    希望这能有所帮助。

    此致,

    海炸