This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:定位器应用

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1089971/cc1352p-locator-application

部件号:CC1352P

各位专家,您好!

你好。

我们 想寻求一些关于Simplelink CC13x2-26x2产品的技术支持。 这些模块可用作AoA/AOD信标系统的定位器。

如果我们 使用该系列定位器模块,我们是否可以连接北欧nRF5.8211万 SOC信标模块,该模块将作为信号包含CTE IQ样本的发射器? 假设可以建立蓝牙连接,定位器模块是否支持Zephyr处理IQ样本?

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Archie,

    我已将您的帖子分配给一位专家进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    CC13x2 / CC26x2可用作AoA的定位器和目标设备。 (不支持AOD)。

    我们的设备已通过蓝牙5.1 认证,然后应与其他供应商提供的蓝牙5.1 设备兼容。

    我们的设备不支持Zephyr。 相反,我们拥有一个完全合格的蓝牙LE堆栈,已在数十亿设备(包括汽车设备)中部署了超过10年。

    要开始使用AoA,我建议您按照我们 的SimpleLink Academy实验操作

    我希望这将有所帮助,

    此致,