This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:系统架构-不带 BQ79616-Q1的 CMU

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, CC2662R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1060242/cc2662r-q1-system-architecture---cmu-without-bq79616-q1

器件型号:CC2662R-Q1

在我到目前为止看到的文档中、CC2662R-Q1与 BQ79616 (或类似器件)结合使用。 然而、CC2662R-Q1具有8个 ADC 通道以及用于控制电池平衡电路的大量 GPIO。 无法单独使用 CC2662R-Q1? 我想您只能监控一个电池、而不是监控每个芯片的多个电池、但如果您想这样做、是否有原因不能这样做?

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我已经指派了一名专家来协助您的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    目前、由于产品的性质及其用例、我们无法在公共论坛上解决 CC2662上的技术问题。 这是我对您与 TI 的 Mark P 合作的理解。 请将您的问题提交给他、他将协调回答。