This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7连接到外部32K 发生器

Guru**** 2406030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1062247/cc1352p7-cc1352p7-connection-to-an-external-32k-generator

器件型号:CC1352P7

各位同事、

我的一位客户询问是否可以将外部32K 发生器连接到 CC1352P7的32768Hz 晶振引脚之一?

如果是、如何正确执行此操作?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单的方法是在 syscfg 中执行此操作并使用 DIO 作为输入:

    这也应与 CC1352中的相同、请参阅 TRM 中的以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    您能告诉我什么是限制、为什么无法将发生器连接到32K 晶体的一个引脚?

    我是说为什么它不能用作输入(因为许多 MCU 通常可能这样做)?

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -当有可能使用 DIO 时、为什么他们想要使用 Q1/Q2引脚?

    -您编写的是"生成器"、这是用于调试吗?

    根据此器 件的设计方式、在不损坏芯片的情况下将器件直接连接到 Q1或 Q2可能具有挑战性、因为摆幅和直流电平都必须在我们未指定的给定限制范围内。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望使用外部32768Hz 时钟发生器(振荡器)、而不是内部时钟发生器。

    现在我已经全部完成了。

    感谢您的支持!

    Mikhail