由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:用于刻录芯片的4线 JTAG

Guru**** 457420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1124910/rf430frl152h-4-wire-jtag-to-burn-the-chip

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

1) 1)客户对于芯片和 MSP-FET 引脚之间的连接有以下问题:

除了四个 JTAG 接口之外、是否还需要连接 Vcc 和 GND 以及复位和测试端口(芯片 JTAG 引脚和 IO 端口共用)? 如果是、是否可以简单地将 MSP-FET 燃烧器连接到芯片上的相应端口?

2) 2)此外、如果他们想通过外部电源为芯片供电、那么 Vcc 芯片端是否连接到 Vddb? 芯片上有两个 TST1和 TST2引脚、是需要连接这两个引脚还是只连接其中一个引脚?

3) 3)关于闪存 IDE、CCS 或 IAR 都可以工作吗? 该过程是否遵循与刷写 EVM 相同的过程?

谢谢、

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我不在办公室。
    我必须赶上许多线程、因此请耐心等待、直到我能够处理您的请求。

     此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    理解并感谢您的支持。

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    以下是我的回答/评论:

    1) 1)对于 MSP-FET 编程、还需要在 VDDSW (1.5V)下为器件供电并连接 GND。 还需要 JTAG 引脚和 RST。 JTAG 引脚可配置为常规 IO 端口、但加电后这些引脚具有 JTAG 功能。 所有数字 IO (包括 JTAG 引脚)均在1.5V 的 VDDSW 电平上运行。 MSP-FET 在3.3V 电平下运行。 因此、需要实现一些电平转换器。 您可以在 RF430FRL152HEVM 用户指南的图28中找到示例电路。

    2) 2) VDDB 电源引脚默认为高阻抗、需要通过软件激活。 这是为了防止产品存储期间电池放电。 VDDB 激活可通过 NFC 完成、其中芯片由天线供电。 或者、您也可以通过 VDDSW 引脚为器件永久供电、该引脚始终处于活动状态。 TST1和 TST2引脚未使用、应连接到 GND。

    3) 3) CCS 和 IAR 应该都能正常工作。 该过程与 EVM 的过程相同。

    此致、

    Andreas。