请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7964A 主题中讨论的其他器件:TRF7962A、 TRF7960A、 TRF7970A
您好的团队:
我想再次检查、如果我将 RFID 读取器从 TRF7962A 升级到 TRF7964A 以支持 ISO14443A、是否需要注意任何软件设置?
TKS、感谢您的支持!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Allen、
我认为 TRF7960A 和 TRF7970A 之间的软件差异 在常见问题解答文档的第4.1章中进行了总结 、对于比较 TRF7962A 和 TRF7964A 也是有效的。
此致、
Andreas。