This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:有人可以找到20年前的 TMS3705DR 器件的数据表,还是知道它是 SO16表面贴装吗?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1038929/tms3705-can-anyone-locate-a-data-sheet-for-20-yr-old-tms3705dr-device-or-know-if-it-is-so16-surface-mount

器件型号:TMS3705

为我提供了20 岁以前的 TMS3705DR 的批量生产。 我想知道引脚排列以及它是否是 SO16表面贴装? 原始数据表可以满足所有需求!

这是一个大问题、但在器件短缺的这一天、它可以节省产品。

谢谢、

Docwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    TSM3705DR 中的"D"是指封装类型、该封装目前仍在使用。 因此、这些旧样片肯定会采用与现在相同的 SO16封装。 我还非常确信引脚分配与今天的数据表相匹配。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andreas、  

    供应商当然会提供2018年的数据表(我认为是数据表)。  只需建立足够的信心来承担这些钱!

    你的帮助当然使我接近作出合理的决定。

    一如既往、非常感谢。  

    Colin