This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线充电 IC 建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/977572/wireless-charge-ic-suggestion

主题中讨论的其他器件:BQ51013B

你(们)好,先生

我正在寻找用于 TX 和 RX 的无线充电 IC、因为有一个新项目。

对于 TI 解决方案是否有关于 TX 和 RX IC 的建议?

请求如下所示

1、功率约为10~15W。

2.电池充电或外部电池充电 IC 的解决方案也会更好。

3、新产品的寿命较长、芯片寿命更长。

非常感谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    抱歉、我们没有10~15W 范围内的任何器件。  也没有发送器。

    TI 在这里无能为力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

    非常感谢您的回复。 无线充电 IC 的15W 不带电池充电功能的情况如何?

    或者 TI 解决方案中 TX 和 RX IC 只有5W 的解决方案?

    祝你一切顺利

    Steven  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    抱歉、我们没有15W 设备、只有5W 设备。  请参阅 BQ51013B。