This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:阻抗匹配 Johanson 2450AT18D0100E 至 CC2590 &放大器;CC8531

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2590
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/978175/cc8531-impedance-matching-johanson-2450at18d0100e-to-cc2590-cc8531

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: CC2590

我正在使用 CC8531和 CC2590设计麦克风。 由于我的目标是实现小外形尺寸、因此我决定在评估板设计中使用芯片天线而不是 PCB 天线。 据我了解、我应该保持匹配电路不变、并将天线更换为天线制造商推荐的无源器件。 我选择了 Johanson 2450AT18D0100E。 我将在这里发布原理图。 如果我的设计正常、最好得到确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2590的输出不是50欧姆、因此我不建议在该器件之后使用规定的平衡-非平衡变压器。 它可能会导致不稳定。

    另请参阅 e2e.ti.com/.../873769

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为我可能没有包括所有必需的详细信息。 我只想用芯片天线替换 PCB 天线。 我没有使用任何新平衡-非平衡变压器。 我使用匹配网络作为参考设计。 如下所示、ANT 信号是 CC2590的输出、基准匹配网络与一个额外的 PI 网络一起包含在内、以便使用频谱分析仪进行最终微调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、是的、您可以更改为任何合适的芯片天线。

    请参阅此部分了解一些推荐的天线  

    www.ti.com/.../CC-ANTENNA-DK2

    www.ti.com/.../swra496a.pdf

    谢谢、