This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2543:EN300328 V2.2.2测试设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2543, SMARTRFTM-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/977052/cc2543-en300328-v2-2-2-test-setup

器件型号:CC2543
Thread 中讨论的其他部件:CC2500、、 SMARTRFTM-Studio

我们将 根据 EN300328 V2.2.2对使用 CC2543的发送器和基于 CC2500 + MCU 的接收器的产品进行认证。  

是否有任何工具支持在适合接收器阻塞测试的模式下设置 CC2543? 我们可以监控 CC2500的输出、但我们不确定如何配置发送器件。 如果有一个工具可以解决这个问题、那将会很棒。

CC2543发送和 CC2500接收。 数据没有被应答、只是单向传输。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    您是否已经了解 SMARTRFTM-Studio?  它以什么方式不能满足您的需求?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将深入探讨 SMARTRFTM-Studio。 我尚未完全了解测试设置、我想知道是否有预先确定的测试设置或为此测试配置此工具的方法。 如果我非常了解认证要求、则该测试对于所有射频系统都是强制性的。  

    此致

    /Leif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    文档概述了 v2.1.1标准的过程、这应该是您进行测试的良好起点。 我看到2.1.1之间有一些变化。 和2.2.2、尤其是阻塞信号功率和数据包错误率。 但是、整体设置不应完全不同。 您可以使用 SmartRF 将固定数量的已知数据包从一个器件广播到另一个器件、本文档对此进行了介绍。

    最棒的

    不需要