您好!
我们目前使用 TRF7970A + M0+控制器作为 ISO15693标签的 RFID 读取器。
是否可以使用 TRF7970A 实现 MIFARE DESFire EV1、EV2和 EV3读取器?
非常感谢
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Christoph、
我不是 Mifare 产品的专家、但有一些文献介绍了如何将 TRF7970A 用于 EV1。 如果在使用 EV2或 EV3时存在差异、我无法回答。
只要使用标准的 ISO14443A 命令、TRF7970A 就可以处理这种情况。 就身份验证过程而言、必须使用所谓的"Direct Mode0"、这意味着处理器必须在 位级别处理协议。 这也是时序关键型。
我可以为您提供文献、以便更好地了解如何将 TRF7970A 与 Mifare 卡配合使用:
使用 TRF7970A 的特别直接模式
https://www.ti.com/lit/pdf/sloa214
具有 TRF7970A 的 MIFARE DESFire EV1 AES 身份验证
https://www.ti.com/lit/pdf/sloa213
e2e.ti.com/.../8372.7127.Mifare-Classic-Deep-Dive-Training.pdf
我不知道 M0+的固件示例。 提供的示例适用于 MSP430、必须根据您的需求进行调整。
您还可以在此论坛中搜索、以找到其他信息。
此致、
Helfried
尊敬的 Chris:
请参阅
•TRF7970A:检测 MIFARE DESFire EV2卡
•具有 TRF7970A 的 MIFARE DESFire EV1 AES 身份验证
•TIDM-NFC-DESFIRE-AES 近场通信(NFC) MIFARE DESFire EV1标签认证参考设计
此致 Bernd
您好 Christoph、
我不是 Mifare 产品的专家、但有一些文献介绍了如何将 TRF7970A 用于 EV1。 如果在使用 EV2或 EV3时存在差异、我无法回答。
只要使用标准的 ISO14443A 命令、TRF7970A 就可以处理这种情况。 就身份验证过程而言、必须使用所谓的"Direct Mode0"、这意味着处理器必须在 位级别处理协议。 这也是时序关键型。
我可以为您提供文献、以便更好地了解如何将 TRF7970A 与 Mifare 卡配合使用:
使用 TRF7970A 的特别直接模式
https://www.ti.com/lit/pdf/sloa214
具有 TRF7970A 的 MIFARE DESFire EV1 AES 身份验证
https://www.ti.com/lit/pdf/sloa213
e2e.ti.com/.../7652.7127.Mifare-Classic-Deep-Dive-Training.pdf
我不知道 M0+的固件示例。 提供的示例适用于 MSP430、必须根据您的需求进行调整。
您还可以在此论坛中搜索、以找到其他信息。
此致、
Helfried