This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:有关 IC 规格的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/970930/rf430frl152h-questions-about-ic-specifications

器件型号:RF430FRL152H

您好、TI 专家、

现在、我的客户考虑将 RF430FRH152H 用于他们的产品。 他们对规格有一些疑问。

1.您能更详细地解释一下 VDDSW 吗? 我无法在数据表中找到详细信息。

2.如果我将1.5V 电池连接到引脚4、在任何情况下我可以在 VDD2X 上获得3V 电压吗? 或者、我是否应该满足某种条件才能获得3V 电压?

3.我可以将 VDDH 用于外部 LDO 的输入吗? 如果是、电流限制是什么?

4.我可以在 VDD2X 中应用外部3V 吗?

5.基准电阻的含义是什么? (数据表 p42、100k Ω R2)

6.在第42页上,有一些无源组件的值。 我可以将这些值直接用于我们的系统吗? 或者、我们是否应该根据具体情况更改这些值? (例如布局、天线设计等)

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    有很多问题、但我认为所有问题都可以得到解答。

    VDDS 是"切换"VDD。 它将在射频或电池电源之间自动切换。  为了 更好地理解 "技术参考手册"第44页的方框图可以提供帮助。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau506/slau506.pdf

    这个问题在"RF430FRL152H 常见问题解答"章节2.4中得到了解答:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

    3.是的、VDDH 可用作 LDO 的输入

    4、否、不能向 VDD2X 施加外部电压。

    使用热敏电阻进行温度测量时需要使用基准电阻。 内部恒流源提供2µA μ A 和3µA μ A 之间的电流。 为了计算精确的温度、使用基准电阻 器来测量此电流。 另请参阅常见问题解答第4.1章。

    6.这些值可直接使用、但天 线和谐振电容 L1和 C1除外。 必须根据系统进行调整。 有关此主题的更多信息、请参阅"天线设计指南":

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa217

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Helfried