This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:改变 RX 增益衰减

Guru**** 1177480 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A, TRF7970A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/969060/trf7962a-change-the-rx-gain-reduction

器件型号:TRF7962A
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

您好!

我想更改 TRF7962A 的增益设置(寄存器)。
但是、它无法按如下方式更改设置。

・RX 特别设置寄存器(0x0A):B3、B2域
00 (0dB)→11 (15dB)→01 (5dB)→11 (15dB)

"Rx 增益"是否具有限制(规则)?

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    因为我在检查 TRF7970A 的设置后、就没有可供测试的 TRF7962A 了、可以确认它是否正常工作。

    TRF7962A 没有已知限制。 它应该以同样的方式工作。

    您写的内容不能更改设置。 这是否意味着寄存器中的位不能置位、或者在置位这些位时不能注意到功能差异?

    此致、

    Helfried