This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:TRF7962A 的静电测试

Guru**** 1177390 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1001714/trf7962a-electrostatic-test-of-trf7962a

器件型号:TRF7962A

大家好、

我对 TRF7962A 有疑问。

客户已对 TRF7962A 执行静电测试。
如果静电进入控制线路、IC 的运行将冻结。
即使复位位为输入、它也不会恢复。
此外、即使 EN 被打开/关闭、它也不会返回。
即使每个电源(VIN / VDD_PA / VDD_I / O)打开/关闭、它也不会恢复。

当所有电源关闭然后打开时、它会恢复。

锁闭或冻结是否有任何原因?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    TRF7962A 没有专用的复位引脚、此引脚可实现对整个器件的复位。 唯一可用的复位是上电复位。 根据我的理解、VIN 电源的下电上电应能正常工作、因为对于 VIN 电压、上电复位电压的最小值为1.4V。 如果 VDD_PA 和 VDD_IO 的电源仍然存在、则这些电源 以及输入端的逻辑电平可能会将内部电压保持在不会发生复位的电平。  

    当接口无法发出软件复位时、启动复位的其他方法不可用。

    我不知道其他客户报告的闩锁效应。

    此致、

    Helfried