您好!
我们计划将 TRF7970A 用于我们的 NFC 应用和 C2000系列 F28027 MCU。
请求:
因此、我们请求您在 并行模式通信接口而不是 SPI 中提供 F28027的一些示例代码。
查询:
我们希望在并行模式下运行、那么默认情况下可以在10MHz 时钟下运行吗?
2. 读数在并行模式下如何工作? 请尽可能提供一些有关它如何与某些波形捕获配合工作的信息。
由于 C2000 MCU 中的一个字节为16位、移植 TRF7970A 驱动程序库时需要注意哪些事项?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划将 TRF7970A 用于我们的 NFC 应用和 C2000系列 F28027 MCU。
请求:
因此、我们请求您在 并行模式通信接口而不是 SPI 中提供 F28027的一些示例代码。
查询:
我们希望在并行模式下运行、那么默认情况下可以在10MHz 时钟下运行吗?
2. 读数在并行模式下如何工作? 请尽可能提供一些有关它如何与某些波形捕获配合工作的信息。
由于 C2000 MCU 中的一个字节为16位、移植 TRF7970A 驱动程序库时需要注意哪些事项?
您好、Akash、
有关固件示例的可用性、请参阅 TRF7970A 第4.2章的常见问题解答:
https://www.ti.com/lit/pdf/sloa248
以下 E2E 主题涵盖了类似主题:
默认情况下、我不建议使用10MHz。 由于最大 时钟频率取决于物理电路板/系统设计、因此它只能在最佳情况下工作(即 I/O 线路上的低电容)
对寄存 器进行寻址时、必须根据数据表中的表6-11将位6设置为读取。 我没有可用的时序图、但我将看到我是否可以获得一个时序图。
3.因为我不了解 C2000 MCU、所以我不能给您建议。 C2000是一款32位 MCU、如 TM4C、因此参考线程中的示例可能会有所帮助。
此致、
Helfried