This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:通过 FCC 认证的无线无线电控制

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/992449/cc1352r-over-the-air-radio-control-for-fcc-certification

器件型号:CC1352R

您好!

我想知道您是否可以向我介绍有关如何控制模块以进行认证工作的文档。 我们的器件是一款小型便携式器 件、因此我们无法访问任何类型的有线接口、如 JTAG。

您能否指出一些示例、说明如何在没有有线连接的情况下命令模块进入各种连续 TX 或 RX 状态? 我已经使用 SmartRF Studio 使用了 j 标签、但这是不可能的。 我将需要控制2.4GHz 和低于1GHz 无线电。

请提供任何资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,您需要一个按钮或类似按钮,以便在测试所需的不同状态之间切换

    -您可以在 DUT 上使用特定的“认证”映像,使用 OAD 切换到或从该映像,或者在启动时启动测试模式(如果您按住按钮(或类似按钮)