This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:具有加密1库的 MIFARE 经典身份验证

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/888016/trf7970a-mifare-classic-authentication-with-crypto1-library

器件型号:TRF7970A

我一直遵循应用手册 SLOA214《 使用 TRF7970A 的特殊直接模式》 、在我们的新产品上实现 MIFARE 经典标签读取。 遗憾的是、缺少 crypto1函数的源代码。 这是否仅在 NDA 中提供? 这份 NDA 是与德州仪器公司签订的、还是与 NXP 本身签订的?

此致、

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    我认为需要与 TI 和 NXP 签订 NDA。 NXP、但我认为我们还需要 NDA 才能在我们的末尾共享它 老实说、我认为我们之前没有这样做过。 如果您对此感兴趣、我必须检查更多详细信息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    MIFARE 经典标签无处不在、开发人员通常如何通过 TRF7970为其提供支持? 根据我收集的信息(sloa214、 Mifare 经典深度潜水培训)、您需要执行3遍身份验证来读取标签上的任何扇区、这需要 crypto1库。

    NXP 读取器 IC 绕过这一步、因为它们将身份验证嵌入到读取器前端。

    请给我 PM、以便我们可以制定 NDA。

    谢谢、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    我之前已更正-我正在考虑我们的 DESFire 源代码。 MIFARE 代码我认为您可以从此处申请源代码、我认为它不需要 NDA、您应该只能在此处申请: http://www.ti.com/tool/trf796x_trf7970x_mifare_12_2013