This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:范围问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/897651/trf7970a-range-question

器件型号:TRF7970A

关于 TRF7970A 的下面表6-1和6-2、我 有2个问题要回答、VDD_RF 是 RF 放大器的电压电源。

  1. 我能否说、 如果我配置 为5V 系统、我的标签接收范围会更长 、而当我配置 为3V 系统时、我的标签接收范围会更短(如表6-1和6-2所示)
  2.  使用5V 系统和3V 系统时、您是否有接收读取器到标签之间距离的任何数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ajayt、

    1) 1)是的、您可以-读取范围取决于输出功率、增大它将扩展读取范围。

    2) 2)否、因为它是100%特定于系统的。

    天线尺寸、天线调优和技术也使用了所有的冲击读取范围。 即使对于相同的输出功率和相同的读取器天线、您也可以具有1cm 至10cm 的读取范围、具体取决于标签天线和技术。

    也就是说、通常情况下、我会说的不同之处在于、5V 电压下的效率要高20-30%左右。 但这只是通常的改进、系统可能会有所不同。 存在大量问题的系统、例如噪声、调谐不良的天线或耦合不良的标签与读取器天线比率、可能几乎看不到增加。 对于具有高 Q 因子和良好标签的 ISO15693、您可以看到更多的增加。

    希望这有助于提供一些观点...