This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiLink-SW:在 SAE 身份验证中连接网状设备时面向 SKB 紧急情况

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/963451/wilink-sw-facing-skb-panic-when-connecting-mesh-devices-in-sae-authentication

器件型号:WiLink-SW
Thread 中讨论的其他器件:WL1837AM4378

您好!

我们运行的 AM4378通过 SDIO 连接 WL1837。 我们正在运行 AP + Mesh 解决方案。  

在 SAE 身份验证模式下连接设备时、我们面临 Skb 紧急崩溃。  

我要附加3个崩溃的文件。 请提供解决这些问题的帮助。

e2e.ti.com/.../skb_5F00_under_5F00_panic.txte2e.ti.com/.../skb_5F00_under_5F00_panic3.txte2e.ti.com/.../skb_5F00_under_5F00_panic2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    您能告诉我们重现问题所用的测试程序吗? TI SDK 是否也会出现此问题? 此问题也与  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/p/963454/3559895#3559895有关 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    当我们以 WPA2身份验证模式将3-4个热点客户端与 TI 器件连接时、会发生此问题。 这通常在运行3-4小时后观察到。 之后、我们无法连接任何其他热点客户端。 尝试连接任何热点客户端时、我们无法从 TI 器件获取身份验证响应。

    在我们的定制 TI 板和 TI EVM 中都可以观察到这一点。

    无论是否通过网状接口进行任何网状连接、都会发现此问题。

    Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    我们现在有 R8.8版本(https://www.ti.com/tool/download/WILINK8-WIFI-NLCP )、它集成了所有已知问题的补丁。 如果您仍面临问题、请尝试 R8.8并告知我们。  

    此致、  

    Sudarshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    我检查了提供的版本(R8.8)的发行说明。

    在支持的多角色模式中、不包括 AP +网状角色。 是否受支持?是否未提及?

    我们有一些您先前与我们共享的修补程序、某些修补程序在发行文档中列出的修补程序中缺失。 这些修补程序是否已在本发行版中提供,或者我们需要将它们添加到顶层?

    上述大多数修补程序已在 Out Build 中应用。 我们在应用所有这些补丁时都面临这些问题。

    ~ Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    R8.8包含所有已知问题修复程序和补丁程序(适用于内核和请求程序)。 它支持 AP+网状网络、并作为发布的一部分进行测试。 此外、还使用少量网格用例修复更新了固件。 我们建议切换到 R8.8版本。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    感谢您的回复。 我们使用 Yocto 构建为 TI 创建映像。 您能否提供一些文档或用户指南来帮助我们使用此新版本升级 Yocto?

    我们使用的是 AP 模式(带 WPA2-PSK)和网状模式(带 SAE Security)。 它是在这种情况下测试的、还是仅在开放式安全系统中测试的?

    我们已从您那里获得调试 FW 文件、您可以在其中修复信标丢失和恢复转储。 R8.8版本中是否添加了这些修复程序? 或者、我们需要使用您在 R8.8版本之上提供的 FW 吗?

    您能否给我指出发行说明中可能修复此问题的特定补丁?

    ~Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    相同的过程也适用于 Yacto 构建。 标准 TI 版本基于 TI SDK、说明同样适用。 该版本也可以移植到 Yocto 等其他系统。  

    测试是使用上述配置的开放网状网络和安全网状网络完成的。  

    此致、  

    Sudarshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    我将检查此项并告知您。

    ~Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    添加电子邮件讨论中的摘要。  

    目前、在 R8.8版本的驱动程序中、测试仍在进行中。 根据测试结果、问题状态将更新  

    此致、  

    Sudharshan K N