This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiLink-SW:在 SAE 身份验证中运行器件时、面对空指针崩溃

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/963452/wilink-sw-facing-null-pointer-crash-while-running-devices-in-sae-authentication

器件型号:WiLink-SW
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好!

我们运行 的 AM4378 通过 SDIO 连接 WL1837。 我们正在运行 AP + Mesh 解决方案。  

在 SAE 身份验证模式下连接设备时、我们将面临 Null 指针崩溃的问题。  

我正在附加包含崩溃 日志的文件。 请为此提供一些解决方案。

e2e.ti.com/.../Null_5F00_Pointer.txt。请提供解决这些问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    问题似乎出在 mac80211。 你同意吗? 从应用角度来看、是否对此驱动程序进行了任何修改? 请告诉我。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    我们没有更改驱动程序或 mac80211中的任何内容。 这仅观察到两次。  

    这里有热点和网状网络连接。 热点采用 WPA2身份验证、Mesh 采用 SAE 身份验证。 网状连接后立即遇到此问题。 在长时间运行5-6小时后观察到这种情况。 我们可以尝试在其他对等设备的网状信标中添加 CSA 来重现此问题。

    Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    TI 提供的驱动程序和模块仅限于 wlcore、wlsdio、wl18xx。 mac80211、cfg80211和 nl80211是 Linux 内核版本的一部分、这些模块中似乎发生了崩溃。 我们很乐意在这里为您提供帮助、但需要了解发生碰撞的确切顺序、以便更好地评估问题。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    我们只观察到两次这个问题。 但我们可以看到、在解析 CSA 元素时、这两次都崩溃了。 如果您找到了某个器件、则可以检查此器件。

    我们正在通过生成 CSA 再次尝试重现此问题。 我们无法生成 CSA、一旦我们能够再次复制、我们就会通知您。

    Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    感谢您的回应!! 如前所述、TI 不支持 mca80211。 但我们仍将等待问题重现。 在此之前、问题将标记为"已关闭"。 获得更多信息后、您可以重新打开此问题并提交日志。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    我同意 mac80211模块发生碰撞。 但调用 mac80211函数的 API 位于 wlcore 中。 您是否对接收 CSA 帧时发生崩溃的原因有任何分析?

    ~Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    添加电子邮件讨论中的摘要。  

    目前、在 R8.8版本的驱动程序中、测试仍在进行中。 根据测试结果、问题状态将更新  

    此致、  

    Sudharshan K N