请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WiLink-SW Thread 中讨论的其他器件:WL1837
您好!
我们运行 的 AM4378 通过 SDIO 连接 WL1837。 我们正在运行 AP + Mesh 解决方案。 我们正在以开放身份验证模式连接网状设备、并在 WPA2-PSK 中连接热点客户端。
我们看到、有时器件不响应来自另一个节点的路径请求帧。
我正在连接监听器捕获。 请提供解决这些问题的帮助
Dui Mac addr : 00:11:22:33:44:34
其它节点 mac addr : a8:e6:f1:07:42:A0