主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABP、
客户正在考虑在未来设计中采用 TRF7970A、但他们希望尝试不同的天线模式。 它们具有 DLP-7970ABP EVM、但原理图不完整。 他们不是射频专家、他们正在研究可安装在10mm 宽以下的现成天线模式、长度他们有一定的空间可以超过10mm、因此他们可以选择匹配电路并提供任何建议。 此外、是否有更适合尝试不同天线的不同 EVM? 7970ABP 原理图不完整、但 TRF79x0ATB 看起来更合适、但不再可用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户正在考虑在未来设计中采用 TRF7970A、但他们希望尝试不同的天线模式。 它们具有 DLP-7970ABP EVM、但原理图不完整。 他们不是射频专家、他们正在研究可安装在10mm 宽以下的现成天线模式、长度他们有一定的空间可以超过10mm、因此他们可以选择匹配电路并提供任何建议。 此外、是否有更适合尝试不同天线的不同 EVM? 7970ABP 原理图不完整、但 TRF79x0ATB 看起来更合适、但不再可用?
您好、Lawrence、
它们对原理图的意义是什么? 原理图可在以下 TI 参考设计页面 上找到:http://www.ti.com/tool/TIDM-NFC-RW
就连接天线而言、它们应该能够参考这一点、对吧? 也许它们与模块件的工作方式有一定的关联、但它绝对是一个完整的原理图。
要连接外部天线、只需断开 R11、然后连接到模块右侧的 CN1焊盘:
我对现成的天线没有足够的经验来了解他们是否能轻松找到这种外形。 我怀疑很难找到这样的小型天线。 通常、我们从 Taoglas 获得了自己的现成天线: https://www.taoglas.com/product-category/nfc-antennas/
现成的天线应已匹配50欧姆、因此无需进行调优。
DLP-7970ABP 是唯一提供的 EVM、只要它们了解天线连接焊盘的位置、就可以进行天线测试。
您好、Lawrence、
有趣的天线风格、我没有使用过这种天线。
我熟悉的现成天线是某种形式的 PCB 天线、通常是柔性的。 不是铁氧体磁芯。
它提到阻抗已经是50欧姆、因此可能不需要匹配? 我不太清楚...
如果 需要匹配、则 可以执行以下操作之一:
1) 1)创建一个具有 U.FL 或 SMA 连接器的匹配网络 PCB、以连接到 DLP-7970ABP
2)重新匹配 DLP-7970ABP 网络、切断 PCB 天线的线迹(永久损坏)、并将铁氧体磁芯连接到 C29和 GND 焊盘。
在这两种情况中、除非制造商提供有关建议的匹配电路的信息、否则客户必须自行调整天线。 但愿不是如此。 如果有、我们有一个天线调优应用手册 SLOA241。
[引用用户="Lawrence Wong"]您是指引脚19 VIA /焊盘、而不是标有 CN1的 GND 焊盘吗? 那么、显性剂是如何布线的? 不清楚 RF_OUT 是否与现有产品相同。[/引述]
RF_OUT 和 Exant 是相同的、是的。
对于 SMA / U.FL 等连接器、也需要有接地焊盘。 这些焊盘设置为与典型天线连接一起使用。 我在之前的消息中不清楚、但我的意思是、他们应该通过放置一个连接到 CN1焊盘的天线连接器来连接天线、该连接器连接到该引脚19 (没有明确标记、因此我想参考 CN1)。 我认为 U.FL 将是最简单的、但应该有 SMA 也适合该焊盘样式。