Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960
主题中讨论的其他器件: TRF7960
您好!
我正在为 Mifare 应用开发 TRF7970A EVM。 UART 通信使用 EVM 的默认配置(并行模式)。 我使用 PC GUI 进行测试。
现在、将 EVM 的硬件配置更改为 SPI 模式(如 SLOA214中所述)后、UART 通信将无法正常工作。
我不确定 SPI/并行模式的变化为何会影响 UART 通信。 但我仍然 可以在源代码中看到、使用 P2.3 I/O 选择信号时会考虑 SPI 模式配置。
相同的源代码、UART 在并行模式下工作、但不在 SPI 模式下工作。 您能帮助我识别并解决此问题吗?
此致、
Sunil