This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:用于 CC3532x 的开发站

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/949879/cc3235sf-development-station-for-cc3532x

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODASF

请您向我提供以下信息:

1) 1)以便为 CC3532S 等启动开发站 我需要在实验室中拥有什么?

2)我想拥有一个关键解决方案,一个所需硬件和软件的列表?

3) 3)考虑一下我只有 MacBook Air 和带有 MS 的戴尔笔记本电脑。

我要提前感谢您。

Menashe Bar-Dor

MBD 产品完整性公司

MBDpi@videotron.ca

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menashe、

    使用 CC3235开始开发所需的唯一工具是 CC3235 Launchpad以及 SimpleLink SDK 支持的 IDE 安装。 即 CCS 或 IAR。 如果您更熟悉直接 GCC、也可以通过 CLI 使用、但建议使用 CCS 等 IDE。

    CC3235的 Launchpad 是非常自包含的器件、具有 USB 电源输入和板载调试芯片、因此代码开发不需要任何其他组件。 对于完整解决方案、您有什么想法? 在简化硬件设计方面、CC3235MODASF 具有许多必需的无源器件和无线电组件+天线、可将产品的 Wi-Fi 视为分立式模块。 如果您专注于最大程度地简化设计、我建议您考虑使用它。

    如果您有可用的 Windows PC、我建议您首先安装 CCS、获取 CC3235SF Launchpad、然后在此处查看 Simplelink Academy 指南以开始使用该器件:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALWtZjCm8OuMpFE4qMu3DQ__fc2e6sr__LATEST

    如果您需要更多的澄清或对如何开始使用有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael