This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560B:降低嵌入 CC2560B 的 PAN1315B 的发送功率时遇到问题

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/911565/cc2560b-trouble-lowering-the-transmit-power-of-pan1315b-which-embeds-cc2560b

器件型号:CC2560B

你(们)好。

我正在尝试按照此处概述的步骤将 PAN1315B 蓝牙控制器的输出功率降低至0dBm:

https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands#HCI_VS_DRPb_Set_Power_Vector_.280xFD82.29

我已经创建了连接在这里的.bts 脚本、以便在每次初始化时馈送到控制器、但我无法观察到所需的发射功率下降。

请提供建议吗?

此致、

亚希亚

e2e.ti.com/.../initscripts_2D00_TIInit_5F00_6.7.16_5F00_bt_5F00_spec_5F00_4.1_5F00_0dBm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种主机蓝牙堆栈? 如果您使用的是 Bluetopia 栈、请尝试从 BTVS.C 获取"VS_SET_MAX_OUT_Power" API

    在一般情况下、HCI_VS_DRPb_SetPower_Vector 决定功率矢量值、HCI_VS_DRPb_Set_Class2_Single_Power 仅指定该表中的值、该值仅在远程器件不支持增强型电源配置设置时才用作第2类电源。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们使用定制的主机堆栈、本质上就是蓝牙协议的 HCI 层。 因此,我无法使用建议的功能。

    将功率矢量设置为我选择的值的预期结果不是输出功率的下降?

    此致、

    亚希亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TI Bluetopia SDK 版本以查看 VS 调用和 'VS_SET_MAX_OUT_Power ()'的功能。 对定制堆栈中的相同功能进行仿真。

    谢谢