请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430CL330H 主题中讨论的其他器件:TIDA-00217、 MSP430FR2633、
您好!
我将 MSP430fr2633与 RF430CL300H NFC 应答器配合使用。 我计划采用无电池设计、使用电池时的工作电压为2.5V、而使用 TIDA-00217设计中的半桥整流器时的工作电压为2.5V。
我的问题是、我的 MSP430FR2633能否检测到射频的存在? 或者、我是否需要 sloa200中所述的外部电路
第二个问题是:我将在2.5V 电压下运行 RF430CL330H、这会损坏芯片、即使我仅在存在射频场时才使用?