This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM 和 DLP 7970 ABP 读取数据

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/770180/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-and-dlp-7970-abp-reading-data

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

你好。

我有疑问。 我使用 DLP 7970 ABP + MSP430G2553从 RF430FRL152 HEVM 读取信息。 我的 RF430正在从板上读取 ADC 值并发送到块09。 使用 MSP 和 DLP、我读取块、但我希望"捕捉"该值以转换信息并从 ADC 获取实际值。  

uint8_t ISO15693_sendReadSingleBlock (uint8_t ui8ReqFlag、uint8_t ui8BlockNumber)
{
uint8_t ui8Offset = 0;
uint8_t ui8Status = STATUS_FAIL;
uint8_t ADC1 = 0;
uint8_t u8+

ui8ue+





缓冲区= 0xu8u8ui8ue+ ui8ui8ue2ue2u0_u0+ ui8ui8ue+;ui8ui8ui8ui8ui8ui8u0ui8ui8u0ue2u0ui8ui8u0ue+缓冲区= ui8ui8ui8ui8ui8u0ui8ui8u0u0ui8u0ui8u0ui0u

//写入连续
g_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x00;//数据包长度(字节)-如果
(ui8ReqFlag & 0x20)
{
g_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0xB0;//数据包长度(字节)= 0x8Req+和0xi8Trump+)



、则为0x8+;//数据包长度(字节长度)= 0x8+)//以字节为单位的数据包长度-发送字节长度的低位和中断半字节
}

g_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= ui8ReqFlag;// ISO15693标志
Isog_pui8TrfBuffer[ui8Offset+]= 0x20;//读取单个块命令代码

if (ui8ReqFlag +)[i8ueid+[u8ueId+]

;i8u8ueId+[i8u8u8ueId+[u8u8ue]+[u8ueId+]
// IsoTag
Isog_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= g_pui8UID[3];// IsoTag
Isog_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= g_pui8UID[3];// IsoTag Isog_pu8+




= i8UID[i8u+;i8uId+[i8u8u8uId+]= i8u8u8uid_u8uidpudpudp[u8u+]

;// i8u8u8u8u8u8uId+[i8u8u8u8u80u6u80uId+[i8u+];// i8uId+i8u800u800u8u8u80u80uId+[i8u80uId+u80u80uId+u80u80u80u80uId_uId+[i8uId+];// i8u800u800u800u800u80u800u800u800u80u80u80u33u//块#(变量、对于 HF-I Plus 器件可以转到0x3F、Pro 和 Standard 使用"错误"响应标志进行处理)

TRF79xxA_writeRaw (&g_pui8TrfBuffer[0]、ui8Offset);//发出获取系统信息命令

g_sTrfStatus = TRF79xxA_waitxData (5、15);// 5毫秒 TX 超时,15毫秒 RX 超时

(如果(g_sTrfStatus == RX_COMPLETE)//如果已接收数据
{
如果(g_pui8TrfBuffer[0]=0x00)//确认响应字节
{
#ifdef ENABLE_HOST UART_sendCflags
("块");
iR8BQT_UARTh(")= 0x00);



/ uT 数据接收字节(uTS_Rh);uart_R89xQ_Rh (uT)

if (ui8ReqFlag & BIT6)//处理选项标志的情况、导致传输一个额外的字节。
{
ui8Offset = 2;
}
否则
{
ui8Offset = 1;
}

//将接收到的数据输出到 UART
、用于(ui8LoopCount = ui8Offset;ui8LoopCount < ui8RxLength;ui8LoopCount++)
{uart_putputBuffer[g_pu8LoopCount = ui8RxByte;

}uart_UART[u8_OutputByte]




(uT_UART[u_1)
;UART_New8UART[u_OutputByte_OutputBuffer](UART[u_1);UART[u_1)/u_OutputByt_OutputByte_OutputByte_OutputBuffer[u_Out_Out_Out
//ADC2 = g_pui8TrfBuffer[2];
结果[0]= g_pui8TrfBuffer[1];
结果[1]= g_pui8TrfBuffer[2]; 

我是否需要使用位移 来连接这些值? 输出格式为块09: [C0280000],SD14的值为0x28C0。

此致




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diogo、

    数据以"小端字节序"格式存储。
    要获得正确的值、您必须交换字节。

    您可以使用 intrinsics.h 中的__swap_bytes()来实现该目的。

    此致、
    Helfried